Limitaciones de transferencias a dispositivos (descarga) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Aunque las limitaciones de transferencias a dispositivos no presentan ninguna diferencia entre modelos específicos de controladores de equipos (CGM, CVM, FAC, FEC, VMA), son importantes el firmware y los tipos de comunicación (BACnet MS/TP, N2, IP).

Se aplican las siguientes limitaciones de transferencias a dispositivos:

  • No se puede utilizar NxE Passthru para transferencias a dispositivos (descarga) con controladores que utilizan firmware 7.0 o posterior si el motor tiene la versión 8.1 o anterior. En cambio, en un motor con la versión 9.0 o posterior, NxE Passthru funciona con cualquier controlador de equipos de Metasys.
  • NxE Passthru no es compatible con dispositivos N2, porque la herramienta necesita una conexión de bus SA para comunicarse con un controlador N2.
  • Los métodos de router MAP 4.2+ y BACnet funcionan con cualquier dispositivo.
  • Con los dispositivos que utilizan firmware 6.2 o anterior se pueden utilizar transferencias a dispositivos (descarga) Bluetooth o ZigBee. Bluetooth y ZigBee no se pueden utilizar en transferencias a dispositivos (descarga) con controladores que utilicen firmware 7.0 o posterior, como controladores IP, M4-CGM y los controladores de equipos M4-CVM.
  • Direct Ethernet funciona con cualquier dispositivo IP.
Nota: Todas las transferencias con aplicaciones locales de SNC se efectúan mediante el asistente Manage Archive de SCT, nunca con transferencias CCT.

En la tabla siguiente se resumen las limitaciones de transferencias a dispositivos.

Tabla 1. Métodos de transferencia admitidos por firmware y tipo de dispositivo
Tipo de controlador Método de conexión CCT compatible
NxE Passthru - Motor con 8.1 o anterior NxE Passthru - Motor con 9.0 o posterior MAP 4.2+ / Router BACnet Bluetooth (BTCVT) ZigBee Direct Ethernet
Controladores BACnet MS/TP con firmware 6.2 o anterior X X X X X  
Controladores BACnet MS/TP con firmware 7.0 o posterior   X X      
Controladores N2 con firmware 6.2 o anterior 1     X X X  
Controladores N2 con firmware 8.0 o posterior     X      
Controladores BACnet/IP con firmware 7.0 o posterior   X X     X

Para obtener más información, consulte la sección de solución de problemas en Controller Tool Help (LIT-12011147).

1 Se necesita conexión a través del bus SA.