Directrices de rendimiento de alarmas y tendencias - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Tabla 1. Directrices de rendimiento de alarmas y tendencias
Descripción

SNE/

SNC

NCE25/

NAE35/

NAE45/

NAE55

NAE85

ADS

OAS

ODS (escritorio)

ADX

ODS (servidor)

Observaciones
Promedio máximo de alarmas/eventos por hora 100 100 100 100 200 1.000 Este número se aplica a alarmas/eventos procedentes de dispositivos en la versión 5.2 o posterior.
Número máximo de alarmas/eventos por día 2.400 2.400 2.400 2.400 5.000 48.000 Dentro de un periodo de 24 horas. Este número se aplica a alarmas/eventos procedentes de dispositivos en la versión 5.2 o posterior. Admite una ráfaga diaria de 25k alarmas/eventos en una hora.
Número máximo de alarmas/eventos almacenados 1.000 500 1.000 1.000 Limitado por la capacidad de almacenamiento de SQL Server Limitado por la capacidad de almacenamiento de SQL Server N/A
Promedio máximo de muestras de tendencias por hora 1.500 1.500 1.500 1.500 22.500 100.000 Este número se aplica a las muestras de tendencias procedentes de dispositivos en la versión 5.0 o posterior. El ADX admite una ráfaga diaria de 300k tendencias en una hora.
Número máximo de muestras de tendencias por día 36.000 36.000 36.000 36.000 540.000 2.400.000 Dentro de un periodo de 24 horas. Este número se aplica a alarmas/eventos procedentes de dispositivos en la versión 5.0 o posterior.
Número máximo de muestras de tendencias almacenadas Limitado por el uso de memoria Limitado por el uso de memoria Limitado por el uso de memoria 8.000.000 Limitado solo por la capacidad de almacenamiento de SQL Limitado solo por la capacidad de almacenamiento de SQL N/A
Nota: Las alarmas y tendencias procedentes de controladores de equipos conectados a cualquiera de estos contribuyen a las cifras totales.