Atributo Advanced Security Enabled - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Este atributo proporciona una capa de seguridad mejorada entre y los dispositivos y los directores de sitio de Metasys. Con este atributo definido en True, los métodos de comunicación retrocompatibles entre el director del sitio y sus motores de red están desactivados, lo que significa que un director del sitio en la versión 10.0 o posterior descarta todos los intentos de comunicación procedentes de los motores de red anteriores a la versión 10.0. Este ajuste se aplica a todo el sitio; por lo tanto, debe cambiarlo a False si en el sitio hay motores de red que ejecuten una versión de Metasys anterior a la versión 10.0.

Cuando este atributo se cambia a True, un mensaje indica al usuario que todos los motores de red anteriores a la versión 10.0 permanecen en línea, pero desconectados del sitio porque ya no se comunican con el director del sitio. Si aparece este mensaje, haga clic en OK para continuar y definir el atributo en True, o haga clic en Cancel para mantenerlo en False.