Integraciones inalámbricas de controladores de equipos - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

El sistema de la serie ZFR181x inalámbrico se introdujo en la versión 4.0 de Metasys.

  • Los coordinadores inalámbricos deben tener un nivel de revisión igual o superior que sus controladores asociados.
  • En una red inalámbrica se pueden mezclar revisiones de pares inalámbricos.
  • Cada controlador inalámbrico y el router inalámbrico asociado deben tener la misma versión. CCT sincroniza automáticamente las revisiones de versión entre un controlador y su router asociado.
  • Los controladores de la versión 4.0 no son compatibles con routers inalámbricos de la versión 4.1 o posterior y deben actualizarse antes de conectar el router inalámbrico.