Soluciones inalámbricas - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Hay disponibles diversas soluciones Metasys inalámbricas para integrar conectividad inalámbrica en las partes que interesan de una red de Metasys. Estas soluciones proporcionan comunicación inalámbrica entre controladores, controladores de termostatos, coordinadores, routers y sensores ambientales.

  • Sistema de bus de campo inalámbrico de la serie ZFR181x

  • Bus de campo inalámbrico de la serie WNC1800/ZFR182x Pro con termostatos inalámbricos de la serie TEC3000

  • Sistema de detección inalámbrica de temperatura ambiente «varios a uno» de la serie WRS

  • Sistema de detección inalámbrica de temperatura ambiente «varios a uno» WRZ-7860

  • Sistema de detección inalámbrica de temperatura ambiente «varios a uno» de la serie TE-7800

Estas soluciones inalámbricas reducen los costes, porque minimizan el cableado, proporcionan flexibilidad y movilidad de aplicación, y simplifican las dificultades de las instalaciones y renovaciones complicadas o económicamente prohibitivas. Las soluciones inalámbricas pueden coexistir entre sí y con soluciones Metasys cableadas.