Módulo de entrada/salida (IOM) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Los controladores IOM son módulos de expansión de entrada y salida con comunicaciones MS/TP RS-485 integrales. Los IOM pueden funcionar con una de dos prestaciones según dónde se instalen en el sistema Metasys. Cuando se instalan en el bus SA de un controlador CGM, CVM, FAC, FEC o VMA, los IOM amplían el número de puntos de estos controladores. Si se instalan en el bus FC, permiten monitorizar y controlar desde un NAE o NCE como multiplexores de puntos de E/S. El multiplexor de puntos también puede ser útil para compartir puntos entre otros controladores de campo en el bus FC usando conectividad de punto a punto. Una completa gama de modelos de CGM, CVM, FAC, FEC y VMA combinados con modelos de IOM pueden utilizarse en gran variedad de aplicaciones de control de equipos eléctricos y mecánicos: desde el simple control de bombas de calor o ventiloconvectores hasta la gestión avanzada de plantas centrales.