Requisitos de los ordenadores clientes para dispositivos cliente con UI - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

En la tabla siguiente se indican los requisitos informáticos mínimos y recomendados para los ordenadores con que se accede a Site Management Portal, SCT y la IU de Metasys.

Tabla 1. Requisitos de ordenador cliente para la IU de Site Management Portal, SCT, la IU de Metasys y Metasys UI Offline
 

Site Management Portal (IU)

System Configuration Tool (SCT)

System Configuration Tool Pro (SCT Pro)

IU de Metasys

Metasys UI Offline

Procesador recomendado 1

Procesador Intel® Core™ i5

Procesador Intel® Core™ i5

Memoria de acceso aleatorio (RAM) recomendada

8 GB (mínimo de 4 GB)

8 GB (mínimo de 1 GB)
Nota: Si se van a utilizar gráficos intensamente, el rendimiento del ordenador puede ser mejor si cuenta con RAM adicional.

Capacidad del disco duro

Disco duro de 40 GB (mínimo)

Disco duro de 40 GB (mínimo)

Sistema operativo compatible

Ediciones Windows® 10 Pro y Windows 10 Enterprise (versión 1809 o posterior) (64 bits)

Ediciones de Windows® 8.1 Pro y Windows 8.1 Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

Windows® 7, ediciones Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits)

Apple® OS X® 10.14 Mojave

Apple® OS X® 10.13 High Sierra

Apple® OS X® 10.12 Sierra

Apple® OS X® 10.11 El Capitan

Ediciones Windows® 10 Pro y Windows 10 Enterprise (versión 1809 o posterior) (64 bits)

Ediciones de Windows® 8.1 Pro y Windows 8.1 Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

Windows® 7, ediciones Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits)

Apple® OS X® 10.14 Mojave

Apple® OS X® 10.13 High Sierra

Apple® OS X® 10.12 Sierra

Apple® OS X® 10.11 El Capitan

Navegadores Web admitidos

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update, versión 11.0.47 o posterior 2 3

Google® Chrome™ versión 72.0.3626.121 o posterior 4

Apple® Safari® 11 o posterior 5

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update, versión 11.0.47 o posterior 6

Microsoft® Edge® versión 44 o posterior

Google® Chrome™ versión 72.0.3626.121 o posterior 7

Apple® Safari® 11 o posterior 8

Sistemas operativos compatibles de teléfonos móviles

N/A

Android™ 5.1 o posterior

iOS 10.0 o posterior

Sistemas operativos compatibles de tabletas

N/A

Android 5.1 o posterior

iOS 10.0 o posterior

Comunicación de red

Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps

Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps

Siga estas directrices y recomendaciones:

  • Para optimizar el rendimiento, utilice conexión por cable en los ordenadores donde se navega a la IU de Metasys.
  • Como alternativa, para teléfonos móviles y tabletas, puede usar una conexión inalámbrica IEEE 802.11 en una red 4G. Aunque es posible navegar a la IU de Metasys UI a través de una red de comunicaciones 3G, no se recomienda o admite.
  • La latencia alta (también denominada retardo o tiempo de espera) puede causar la desconexión de la IU de Metasys del ADS o ADX.
  • Para evitar una latencia alta, recomendamos una red con una velocidad de carga de 20 mpbs.
  • La intensidad de la señal afecta al rendimiento global de la IU de Metasys. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de tener una señal fuerte en la conexión inalámbrica.

Monitor

Resolución de 1024 x 768 o superior y profundidad de color de 16 bits o superior

Resolución de 1024 x 768 o superior y profundidad de color de 16 bits o superior

Otras funciones pueden requerir una resolución de 1600 x 900. Quizá también deba configurar la pantalla del monitor en Pequeño 100% (Panel de control > Todos los elementos de Panel de control > Pantalla).

1 Nuestra plataforma informática y nuestras recomendaciones de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no puedan utilizarse. Para obtener más información sobre las recomendaciones de ordenador/servidor, consulte Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279).
2 En Internet Explorer 11, seleccione la opción Usar listas de compatibilidad de Microsoft en Herramientas > Configuración de vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparezcan y funcionen correctamente.
3 SCT Pro no es compatible con Internet Explorer. Use Google Chrome.
4 La IU de Metasys no es compatible con el modo de incógnito. Para salir del modo de incógnito, haga clic o toque el icono X de la ventana o la pestaña del navegador y luego abra una ventana o pestaña nueva del navegador. Para obtener más información sobre el modo de incógnito en Google Chrome, haga clic aquí.
5 En SO X, no se pueden ver gráficos Graphics+ en la IU del portal SMP. Utilice el navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, utilice Launcher, en lugar del navegador web, para iniciar sesión en la IU del portal de gestión in situ (SMP).
6 La IU de Metasys no es compatible con Internet Explorer 11 en los sistemas operativos Windows 10. En Internet Explorer 11, seleccione la opción Usar listas de compatibilidad de Microsoft en Herramientas > Configuración de Vista de compatibilidad para asegurar que los sitios web aparezcan y funcionen correctamente. La IU de Metasys no es compatible con la Exploración de InPrivate. Para salir de la navegación InPrivate, cierre la ventana del navegador y abra una ventana nueva del navegador.
7 La IU de Metasys no es compatible con el modo de incógnito. Para salir del modo de incógnito, haga clic o toque el icono X de la ventana o la pestaña del navegador y luego abra una ventana o pestaña nueva del navegador. Para obtener más información sobre el modo de incógnito en Google Chrome, haga clic aquí.
8 La IU de Metasys no es compatible con la navegación privada. Para salir de la navegación privada, haga clic o toque Private en la ventana del navegador. Oficialmente, la IU no es compatible con otros navegadores web, como Mozilla® Firefox®. Sin embargo, la IU de Metasys puede aparecer y funcionar correctamente en estos navegadores web.