Directorios - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Cuando se conecta a los motores NCE25, NAE35 y NAE45, el panel Directories de la pestaña Explorer (Figura 1 o Figura 2) muestra los directorios del motor de red; sin embargo, estos directorios no están necesariamente en la misma ubicación física. El directorio de almacenamiento u opciones se asigna directamente al flash de un dispositivo. El directorio de Windows es una sección especial de memoria de solo lectura, cuyo contenido no está incluido en los números de memoria que aparecen en el monitor de rendimiento. En general, no debería ser necesario acceder al directorio de Windows a menos que se lo indique su representante local de servicio/asistencia de Johnson Controls. El resto de los directorios son parte del almacén de objetos descrito en Monitor de rendimiento. Debido a que el contenido del almacén de objetos se pierde al reiniciar, el motor de red copia algunos elementos (por ejemplo, eventos) al almacén durante su proceso de apagado.

Nota: El directorio de Windows no aparece en el panel Directories cuando la NCT está conectada a un motor NxE55.