Esta pestaña proporciona al usuario detalles adicionales sobre la herramienta y un enlace rápido al archivo de registro de la NCT. La sección del archivo de registro de la pestaña solo se puede ver en el modo avanzado. Utilice el modo avanzado solo con la ayuda de su representante local de servicio/asistencia de Johnson Controls.
Llamada |
Nombre de elemento |
Acción del usuario, función del elemento y/o descripción del elemento |
---|---|---|
1 |
Panel NCT Information |
Proporciona algunos detalles adicionales sobre la NCT, incluyendo los derechos de autor, el uso del puerto, el número de versión de la NCT y una lista de los dispositivos compatibles con la NCT. Tenga en cuenta que los modelos SNE y SNC no están en la lista, pero siguen siendo compatibles. |
2 |
Sección Log File |
Solo en modo avanzado. Aparece solo en el modo avanzado y contiene el botón View (Ver) y el botón Empty (Vaciar). |
3 |
Botón View |
Solo en modo avanzado. Haga clic en View para abrir una nueva ventana que muestra todo el archivo de registro de la NCT. Nota: El campo de mensajes, Messages from Selected Device en la pestaña Connections es más útil para el usuario general que el botón para ver el archivo de registro Log File View.
|
4 |
Botón Empty |
Solo en modo avanzado. Haga clic en Empty para borrar el archivo de registro. Esta función borra permanentemente toda la información del archivo de registro. El comando Empty no puede deshacerse. Importante: Use el botón Empty con precaución. Recomendamos encarecidamente que no haga clic en Empty a menos que se lo indique su representante local de servicio/asistencia de Johnson Controls.
|
5 |
Casilla de verificación Log all network data |
Marque la casilla de verificación Log all network data (Registrar todos los datos de red) para incluir todos los datos de comunicación entre la herramienta NCT y el motor de red conectado. |
6 |
Cuadro Command Timeout |
Seleccione un valor para establecer la cantidad de tiempo (en segundos) que los comandos enviados desde la NCT esperan antes de devolver un error por falta de respuesta. Por ejemplo: si tiene problemas para poner en marcha la herramienta de supervisión del rendimiento (lo que podría deberse a retrasos en la red), podría aumentar este valor en incrementos de 5 segundos hasta que dejen de aparecer los mensajes de error por falta de respuesta. |