NCT y pestaña Connections - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Utilice la pestaña Connections (Figura 1 y Figura 2) para conectarse al motor de red, determinar qué motores de red están en línea y registrar los errores de conexión. Figura 1 muestra la NCT cuando se inicia, antes de descubrir los motores de red y antes de conectarse a un motor de red.

Al iniciar la NCT, aparece la pestaña Connections como pantalla predeterminada. Antes de conectarse a un motor de red, la NCT muestra una banda roja con la palabra Disconnected (Desconectada) incluida. Además, solo las pestañas Connections y About, Etc. se encuentran disponibles antes de la conexión a un motor.

La pestaña Connections presenta diferentes opciones dependiendo de si está usando la NCT en modo normal o en modo avanzado. El modo avanzado incluye todas las opciones presentes en el modo normal, además de opciones exclusivas del modo avanzado. Todas las opciones se muestran en Figura 2 y se describen en Tabla 1.

Figura 1. NCT y pestaña Connections antes del descubrimiento de los motores de red y la conexión con un motor de red

Figura 2 muestra la NCT con los motores de red descubiertos y uno de los motores descubiertos conectado a la NCT.

Figura 2. Muestra de la pestaña Connections de la NCT en el modo avanzado

Nota: Las llamadas sombreadas significan las características que solo están disponibles en el modo avanzado. Las características se describen en la siguiente tabla.
Tabla 1. Características y acciones de usuario de la pestaña Connections

Número de llamada

Nombre de elemento

Acción del usuario, función del elemento y descripción del elemento

1

Pestaña Connections

Muestra todas las operaciones de conexión disponibles con el motor de red.

2

Pestaña Tools

Cambia a la pestaña Tools. Consulte Pestaña Tools para obtener más información.

3

Pestaña Explorer

Cambia a la pestaña Explorer. Consulte Pestaña Explorer para obtener más información.

4

Pestaña About, Etc.

Cambia a la pestaña About, Etc. Consulte Pestaña About, Etc. para obtener más información.

5

Botón Connect

Conecta la NCT al motor de red introducido en el campo Connect to:.

6

Botón Disconnect

Desconecta la NCT del motor de red al que está conectada actualmente la NCT. Hacer clic en Disconnect no saca de la aplicación NCT.

7

Botón Quit

Sale de la aplicación NCT.

Nota: Al hacer clic en Quit se desconecta inmediatamente del motor de red. Cualquier dato no guardado que se abra en la pestaña Connections o en otras pestañas se pierde.

8

Botón Discover

Ubica los motores de red compatibles dentro del alcance.

Nota: La NCT solo puede descubrir aquellos motores de red que están conectados en la misma subred que la NCT. Consulte Requisitos del software Metasys para motores de red que se conectan a la herramienta NCT para conocer los requisitos adicionales del software del motor de red.

9

Botón Clear List

Borra todos los dispositivos de la lista de dispositivos descubiertos.

10

Botón Connect UI

Inicia el Portal de Administración de Sitios para el motor de red que está actualmente conectado.

11

Botón Remote Display o botón Remote Desktop

Solo en modo avanzado.

Abre una ventana de pantalla remota o de escritorio remoto para el motor de red que está actualmente conectado.

Nota: El botón muestra Remote Display cuando la NCT está conectada a un motor NAE35, NAE45 o NCE25. El botón muestra Remote Desktop cuando se conecta a un motor NAE55 o NIE55. El botón no está presente en motores que ejecuten el sistema operativo Linux.

12

Botón Connect Telnet

Solo en modo avanzado.

Conecta con el servidor Telnet el motor de red que está actualmente conectado.

Nota: El botón Connect Telnet solo está disponible cuando la NCT se conecta a un motor NAE35, NAE45 o NCE25. El botón no está presente en motores que ejecuten el sistema operativo Linux.

13

Botón Connect FTP

Solo en modo avanzado.

Inicia el servidor FTP para el motor de red que está actualmente conectado. Consulte Connect FTP en la pestaña Connections para obtener más información.

Nota: La opción Connect FTP solo está disponible cuando la NCT se conecta a un motor NxE55-1, NxE55-2, NAE35, NAE45 o NCE25. El botón no está presente en motores que ejecuten el sistema operativo Linux.

14

Botón Start Search

Solo en modo avanzado.

Inicia una conexión segura para el motor de red que está actualmente conectado. Consulte Start SSH en la pestaña Tools para obtener más información.

Nota: La opción Start SSH solo está disponible en motores con Linux y solo se puede ejecutar en portátiles de Johnson Controls.

15

Botón Clear Messages

Borra todos los mensajes que aparecen en el campo Messages from Selected Device.

16

Barra Mode

Muestra el modo de funcionamiento actual de la NCT (normal o avanzado). El modo de funcionamiento predeterminado es el modo normal, Normal Mode. Figura 2 muestra una NCT en modo avanzado, Advanced Mode. Consulte Uso del modo avanzado para obtener más información.

17

Barra Connection Status

Muestra el estado de conexión de la NCT. Cuando la NCT está conectada, la barra Connection Status muestra el nombre DNS o la dirección IP del motor de red conectado (introducido en el campo Connect to:).

18

Registro Connection Activity

Registra y muestra las actividades realizadas, los mensajes de estado, cualquier error de conexión que encuentre y los mensajes de solución de conexión mientras trabaja desde cualquiera de las pestañas de la NCT. El registro de actividad de la conexión, Connection Activity Log, proporciona valiosa información de diagnóstico y solución sobre las actividades realizadas desde la NCT.

19

Casilla de verificación Always On Top

Fuerza a la ventana de la NCT a permanecer encima de las otras ventanas abiertas en su equipo. La selección de la casilla de verificación no desactiva las demás ventanas, pero la opción de NCT encima puede ocultar información importante que aparezca en otras ventanas si la ventana de la NCT no está bien situada o no tiene el tamaño adecuado.

20

Campo Messages from Selected Device

Muestra el historial de eventos y mensajes de los motores de red seleccionados en el campo Discovered Devices. Los mensajes aparecen en orden cronológico con marcas de tiempo. Muestra los mensajes de la trampa de SNMP.

21

Campo Discovered Devices

Enumera los dispositivos de los que la herramienta ha recibido un mensaje. Los dispositivos envían mensajes por varias razones, incluyendo el inicio y el cambio de dirección IP. Los mensajes aparecen en el campo Messages from Selected Device.

22

Device Connected to NCT

Indica el dispositivo (en el campo Discovered Devices) que está actualmente conectado a la NCT. El dispositivo está resaltado en azul oscuro. Haga clic en Disconnect para desconectar el dispositivo actualmente conectado. Seleccione otro dispositivo y haga doble clic en la selección para conectarse al dispositivo seleccionado, o seleccione otro dispositivo y haga clic en Connect para conectarse al dispositivo seleccionado.

23

Botón Sort By

Establece el criterio de clasificación y crea una lista ordenada de dispositivos. Puede ordenar por Orden encontrado, Número de modelo, Dirección MAC, Dirección IP o Nombre de host.

24

Botón Ascending or Descending Order

Cambia el orden de clasificación ascendente o descendente después de haber seleccionado una categoría de clasificación con Sort by. Este botón de flecha invierte el orden de clasificación de los dispositivos listados.

25

Campo Password

Especifica la misma contraseña de inicio de sesión que utiliza para conectarse al portal SMP del motor de red. Si la contraseña predeterminada ha cambiado, debe introducir la nueva contraseña para conectarse al motor de red.

26

Connect to: Campo

Especifica el nombre o la dirección IP del motor de red al que se quiere conectar. Si tiene un dispositivo en la lista de dispositivos descubiertos, Discovered Devices, haga doble clic en la entrada para conectarse al dispositivo. La dirección IP se introduce automáticamente en el campo Connect to y el dispositivo de la lista se resalta.