Start FTP en la pestaña Tools - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Con un motor NAE55-1, NAE55-2, NAE35, NAE45 o NCE25 conectado, haga clic en Start FTP Server en la pestaña Tools para iniciar el servidor FTP en el motor de red. Necesita una aplicación FTP en su equipo con NCT para transferir archivos entre su equipo y el servidor FTP del motor de red. Internet Explorer tiene una aplicación FTP incorporada.

Al hacer clic en Start FTP Server en la pestaña Tool, aparece el comentario ...request made en el registro Connection Activity Log (Figura 2) indicando que se ha iniciado un subproceso en el motor de red, lo que inicia el servidor FTP del motor de red.

Nota: Si un subproceso de alta prioridad está utilizando el procesador del motor de red, el inicio del servidor FTP podría causar la inactividad de la aplicación y la NCT; por lo tanto, ... request made no significa necesariamente que el servicio FTP se haya iniciado.

Si el motor de red funciona con normalidad y no está sobrecargado, lo más probable es que el servicio haya comenzado. Si la NCT se conecta al cliente FTP en el motor de red, el servicio se ha iniciado.

Inicie la aplicación FTP en el equipo conectado al motor de red y ejecute las tareas requeridas. En el navegador web Internet Explorer, escriba ftp://xxx.xxx.xxx.xxx, donde xxx.xxx.xxx.xxx es la dirección IP del motor de red conectado.

Consulte Uso de servidores FTP y Telnet en el modo avanzado para obtener más información.