Connect FTP en la pestaña Connections - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Cuando su equipo con NCT está conectado a un motor NAE55-1, NAE55-2, NAE35, NAE45 o NCE25 y la NCT se ejecuta en modo avanzado, puede hacer clic en Connect FTP en la pestaña Connections para iniciar automáticamente una sesión FTP con Internet Explorer. La sesión FTP se detiene cuando se desconecta el motor NxE de la NCT. También puede detener la sesión FTP haciendo clic en Stop FTP en la pestaña Tools.

El uso del botón Connect FTP de la pestaña Connections es el método recomendado para configurar una sesión FTP. Consulte Uso de servidores FTP y Telnet en el modo avanzado para obtener más información.