Característica de rastreo - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

La característica de rastreo de la herramienta de instantánea de dispositivo, Device Snapshoot, le permite determinar:

  • los subprocesos que se asocian con procesos concretos

  • los módulos (archivos DLL) que se asocian con procesos concretos

  • la ventana que se mantiene abierta por determinados procesos

Haga clic en cualquier línea de cualquier panel y todas las conexiones se resaltarán para usted. Como se muestra en Figura 1, la selección en el panel de Processes hace que los subprocesos, módulos y ventanas asociados se resalten en sus respectivos paneles.

Figura 1. Característica de rastreo de la instantánea de dispositivo