Botón de ajuste de fecha y hora - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Esta característica le permite sincronizar la fecha y hora del motor de red con la fecha y hora del equipo que ejecuta NCT. El comando enviado desde la NCT al motor de red contiene la hora en formato UTC. Esta característica puede sincronizar la fecha y hora del motor de red en distintas zonas horarias cuando se configuran bien las zonas horarias en el motor de red y en el equipo.

Importante: Tenga cuidado al usar esta herramienta. Puede provocar la desconexión de los dispositivos si la hora de su equipo difiere en más de 5 minutos de la hora del Director de Sitio.

Cuando la sincronización de la fecha y la hora se realiza con éxito, se registra en el registro Connection Activity en la parte inferior de la ventana NCT.