Uso de la conexión SSH en el modo avanzado - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Use estos procedimientos para establecer una conexión segura entre su equipo con NCT y un motor de red que ejecute un sistema operativo Linux. La herramienta SSH no está disponible para motores de red que ejecuten un sistema operativo Windows Embedded. Para obtener información sobre motores de red con Windows, consulte Uso de servidores FTP y Telnet en el modo avanzado.

Para iniciar una conexión segura desde la pestaña Connections:

Procedimiento

  1. Inicie la herramienta NCT en modo avanzado y haga clic en Discover en la pestaña Connections.
  2. Haga doble clic en el motor de red deseado de la lista de dispositivos descubiertos Discovered Devices o introduzca la dirección IP o el nombre del motor de red deseado en el campo Connect to (Figura 2) y haga clic en Connect.
  3. Haga clic en Start SSH. El campo de registro de actividad de conexión, Connection Activity Log, (Figura 2) indica que puede iniciar un cliente SSH. Inicie el cliente y espere a que aparezca una ventana de inicio de sesión (Figura 1). Escriba las credenciales del usuario MetasysSysAgent y la contraseña.
    Figura 1. Ejemplo de ventana de conexión segura en PuTTY

  4. Ejecute sus comandos en el indicador. Consulte con su representante local de servicio/asistencia de Johnson Controls los comandos disponibles.
  5. Cuando termine la conexión SSH, cierre la ventana del cliente y haga clic en Disconnect desde la pestaña Connections.