Activación del modo avanzado - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para activar el modo avanzado en la NCT:

Procedimiento

  1. En el menú Start, vaya a Programs > Johnson Controls > Metasys y pase el cursor sobre la herramienta de información y configuración del motor NAE para resaltar la opción.
  2. Con la opción de la herramienta de información y configuración del motor NAE resaltada, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Properties. Aparece el cuadro de diálogo NAE Information and Configuration Tool Properties (Figura 1).
    Figura 1. Cuadro de diálogo de las propiedades de la NCT

  3. Seleccione la pestaña Shortcut e introduzca un espacio seguido de /advanced al final de la cadena en el campo Target (Figura 1).
  4. Haga clic en OK. Las propiedades se actualizan y el cuadro de propiedades se cierra.

    La próxima vez que inicie NCT, se ejecutará en el modo avanzado.