Uso del modo avanzado - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

El modo avanzado de la NCT permite utilizar funciones adicionales que no se encuentran disponibles en el modo normal. En los motores de red que utilizan un sistema operativo Windows Embedded, se encuentra disponible un servidor FTP (NAE55-1, NAE55-2, NAE35, NAE45 y NCE25) o un servidor Telnet (NAE35, NAE45 y NCE25). En los motores de red con un sistema operativo Linux, se proporciona una conexión de shell segura (SSH).

El modo avanzado tiene algunas opciones poderosas que permiten actualizar los archivos en el dispositivo; sin embargo, los usuarios deben evitar el uso indiscriminado de las características del modo avanzado. Utilice el modo avanzado solo como se indica en la documentación de Johnson Controls o bajo la dirección de su representante local de servicio/soporte de Johnson Controls.

Para obtener información sobre la activación del modo avanzado, consulte Activación del modo avanzado.