Supervisión de los mensajes del motor - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

La NCT permite a los usuarios supervisar los mensajes del motor en la pestaña Connections. Estos mensajes transmiten eventos de alto nivel y pueden ser útiles para instalar parches.

Para ver los mensajes del motor, mire en el panel de mensajes de los dispositivos seleccionados, Messages From Selected Devices, (Figura 2).

Para borrar los mensajes, haga clic en Clear Messages.

Nota: Si utiliza los mensajes para la resolución de problemas, utilice la herramienta de actualización de la NAE, NAE Update Tool, para supervisar los mensajes del motor. Para obtener más información sobre este herramienta, consulte NAE Update Tool Help (LIT-12011524) .