Pasos de instalación - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: El portátil, equipo o servidor en el que pretende instalar la herramienta NCT debe cumplir los requisitos mínimos descritos en Requisitos mínimos del equipo y el sistema operativo. Además, debe eliminar cualquier versión anterior de la NCT antes de instalar una nueva.

Para instalar la herramienta NCT:

Procedimiento

  1. Navegue hasta la carpeta de la herramienta de configuración del motor NAE NAE Configuration Tool en el disco del producto y haga doble clic en el archivo NICTool.exe. Aparece la pantalla de bienvenida Welcome (Figura 1).
    Figura 1. Pantalla de inicio del asistente de instalación de NCT

  2. Haga clic en Install.
    Nota: Si la utilidad WinPcap no está ya instalada en su equipo, aparece una pantalla del Asistente de instalación de WinPcap durante la instalación de NCT (Figura 2). Si WinPcap ya está instalado en su equipo, el Asistente de instalación de WinPcap no aparece. Vaya al paso 6 para completar la instalación de NCT.
  3. Haga clic en Next en la pantalla de bienvenida del Asistente de configuración de WinPcap (Figura 2) para iniciar la instalación de WinPcap.
    Figura 2. Pantalla de configuración de WinPcap

  4. Acepte los valores y ajustes predeterminados en todas las pantallas del asistente de configuración de WinPcap.
    Figura 3. Pantalla de finalización del asistente de instalación de WinPCap

  5. Haga clic en Finish (Figura 3). El Asistente de configuración de WinPcap se cierra y la configuración de NCT continúa.
  6. Haga clic en Finish en la pantalla completa NCT InstallShield Wizard (Figura 4). La NCT ya está instalada y lista para su uso.
    Figura 4. Pantalla del asistente de instalación de NCT completado