La herramienta NCT requiere acceso al puerto 9910 del protocolo de control de transmisión (TCP por sus siglas en inglés) para comunicarse entre el equipo que ejecuta NCT y el motor de red. Para conocer detalles sobre la apertura de este puerto, consulte ADS, ADX, and SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12011521) o Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) .
NCT se conecta a cualquier motor de red a través de routers y a través de Internet siempre y cuando cualquier cortafuegos que el dispositivo tenga que cruzar tenga abierto el puerto TCP 9910; sin embargo, los mensajes de inicio de SNMP solo funcionan en los mismos segmentos físicos de la red.
NCT se puede ejecutar en un modo avanzado, que tiene más características y funciones que el modo normal. Para obtener más información, consulte Resumen de los componentes y Uso del modo avanzado.