Encontrar y enviar archivos no crash en un motor de red - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Brand
Metasys
Product name
NxE Information and Configuration Tool
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active
Language
Español (España)

Aunque la NCT se usa habitualmente solo para encontrar archivos crash para la resolución de problemas, también se puede usar para encontrar y enviar otros tipos de archivos. Para encontrar o enviar archivos no depurados en un motor de red usando la herramienta NCT, respete las siguientes instrucciones. Para obtener información sobre la búsqueda de archivos crash, consulte Búsqueda de archivos crash.

  1. Inicie la herramienta NCT.
  2. En la pestaña Connections, seleccione un dispositivo, luego haga clic en Connect para conectarlo a un motor de red.
  3. Seleccione la pestaña Explorer.
  4. Haga clic en Refresh Device Contents. El directorio del dispositivo NAE aparece en el panel de Directories de la pestaña Explorer. (Figura 1 o Figura 2).
    Figura 1. Dispositivo NAE55 en la pestaña Explorer (conectado al motor con sistema operativo Windows Embedded)

    Figura 2. Dispositivo NAE55 en la pestaña Explorer (conectado al motor con sistema operativo Linux)

  5. En el panel Directories, vaya a la carpeta que contiene el archivo que está buscando.
  6. En el panel Files, seleccione el archivo que desea copiar y haga clic en Get File.
    Nota: Solo puede copiar un archivo a la vez con la NCT.
  7. Seleccione la ubicación donde quiera guardar el archivo y haga clic en OK.
  8. Repita los pasos 5 a 7 por cada archivo que necesite copiar.
  9. Si desea enviar un archivo desde su portátil hasta el motor de red, en el panel Directories, vaya a la carpeta que contiene el archivo que desea reemplazar.
  10. Haga clic en Send File. En el cuadro de diálogo que aparece, vaya al archivo de su portátil que desea enviar al motor de red. Haga clic en Open. La NCT envía el archivo al motor de red en la ubicación seleccionada e informa del progreso en el panel de actividades de conexión, Connection Activity.
  11. Para confirmar la transferencia del archivo, haga clic en Refresh Device Contents y seleccione la ubicación donde colocó el archivo.
  12. Repita los pasos 9 a 11 por cada archivo que desee enviar.