Búsqueda de la dirección IP de un motor de red usando NCT para descubrir el dispositivo - Metasys - LIT-1201990 - Software Application - NxE Information and Configuration Tool - 10.1

Boletín técnico sobre la herramienta de información y configuración de motores NxE

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > NxE Information and Configuration Tool
Document number
LIT-1201990
Document revision
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Para encontrar la dirección IP de un motor de red de usando la herramienta NCT para descubrir el dispositivo, haga clic en Discover y busque el motor de red en la lista de dispositivos descubiertos, Discovered Devices. Si la lista es larga, use el botón de ordenación, Sort by, para localizar más fácilmente un motor.

Nota: Los motores de red deben estar conectados a la misma subred que el equipo con NCT para que la NCT los detecte. Los motores NCE25, NAE35 y NAE45 deben estar en la versión 3.0 o posterior para responder a la solicitud de descubrimiento de la NCT. Para que un motor NxE55xx-1 o NxE55xx-2 anterior a la versión 5.2 responda a una solicitud de descubrimiento de NCT, el motor debe contar con un nivel de parche específico para su versión. Estos niveles de parche son 4.1.11.0900, 5.0.6.0600 y 5.1.2.0500. Los motores NxE55xx-0 no pueden descubrirse sin que importe la versión.