Presentación del documento - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Este documento está destinado a profesionales de sistemas de automatización de edificios (BAS) y de TI. Además de este documento, la Metasys IP networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458 ) proporciona una valiosa orientación sobre las distintas Redes IP que están disponibles para desplegar el sistema Metasys en una instalación. Además, para obtener información actualizada sobre seguridad y compatibilidad de productos desde Johnson Controls®, consulte la Soluciones ciber sitio web y Seguridad y compatibilidad del Software Metasys .

Importante: Invite a participar a profesionales de seguridad de red apropiados para asegurar que el equipo que aloja el Director de Sitio sea un host seguro para el acceso a Internet. Johnson Controls permite conectar Metasys a Internet solo a través de una VPN. Todos los demás métodos no son seguros y dejan al cliente vulnerables al acceso no autorizado. La seguridad de la red es un asunto importante. La organización de TI debe aprobar las configuraciones que exponen las Redes a Internet. Asegúrese de leer y comprender completamente la documentación sobre el cumplimiento legal de TI para su sitio. Tenga cuidado al realizar pasos en los componentes del sistema Metasys porque podrían ser necesarios reinicios que entren en conflicto con los requisitos de cumplimiento legal. Por ejemplo, la actualización de un servidor Metasys requiere que el equipo esté fuera de línea durante un período de tiempo. Del mismo modo, la instalación del nuevo software en el servidor Metasys, o la instalación de algunas actualizaciones del sistema operativo Windows, puede requerir un reinicio del equipo.

En este documento, Servidor Metasys se refiere en términos generales a los siguientes productos (a menos que se indique lo contrario):

  • Servidor de aplicaciones y datos (ADS)
  • Servidor extendido de aplicación y datos (ADX)
  • ADS-Lite
  • Servidor abierto de aplicaciones (OAS)

En este documento, motor de Red se refiere en términos generales a los siguientes modelos de motor (a menos que se indique lo contrario):

  • Serie SNE de motores de Red: SNE1050x, SNE1100x, SNE110Lx y SNE2200x (donde x es 0, 1 o 2)
  • Serie SNC de controladores de Red: SNC1612x y SNC2515x (donde x es 0, 1 o 2)
  • Motor de automatización de Red (NAE): NAE85, NAE55, NAE35 y NAE45
  • LonWorks® Servidor de Control (LCS): LCS85
  • Motor de Control de Red (NCE): NCE25
  • Nota: El NCE, NAE35 y NAE45 solo son compatibles con la versión 9. x. El NAE55xx-2 solo es compatible con la versión 11. x. El NAE55xx-3 solo es compatible con la versión 12. x.
  • Motor de integración de Red (NIE): NIE55 y NIE85
    Nota: Los motores NIEx9 ya no están disponibles ya que estas integraciones son ahora estándar con NAE y SNx en la versión 10.1
Nota: Algunos productos de este documento solo están disponibles para mercados específicos.

En este documento, los controladores IP (IP) se refieren en términos generales a los siguientes controladores:

  • M4-CGE09090-0
  • M4-CGE04060-0
  • M4-CVE03050-0P
  • MS-FAC4911-0
  • MS-VMA1930-0