Información obtenida de los servicios de Active Directory - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El servicio Active Directory utilizado por el sistema Metasys lee un conjunto de información de la base de datos del servicio Active Directory, y completa y actualiza las propiedades del usuario en función de dichos valores. Se lee la siguiente información, con los nombres reales de los atributos del servicio Active Directory entre paréntesis:

  • Nombre de usuario (samAccountName, userPrincipalName, CanonicalName)

  • Descripción (descripción)

  • Nombre completo (displayName)

  • Correo electrónico (correo)

  • Número de teléfono (telephoneNumber)

  • Cuenta desactivada (UserAccountControl)

Además, el identificador de seguridad (ObjectSID) se obtiene de la base de datos del servicio Active Directory y se utiliza internamente para identificar de forma exclusiva al usuario de Metasys.