Habilitación de la autenticación UPN exacta o alternativa de un servidor Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Siga los pasos que se indican a continuación para habilitar la autenticación UPN exacta o alternativa de un servidor Metasys, incluyendo un ADS, ADX, ADS-Lite o OAS. Este procedimiento también permite la autenticación UPN exacta o alternativa de todo el software de Metasys instalado en el servidor Metasys.

Procedimiento

  1. En el servidor Metasys, abra el Bloc de notas haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Ejecutar como administrador. Haga clic en Si aparece el indicador de Control de cuentas de usuario.
  2. En el Bloc de notas, haga clic en Archivo > Abrir y vaya a:

    C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\ws\

    Nota: De manera predeterminada, el software y las bases de datos de Metasys se instalan en la unidad C: Si ha personalizado la ubicación de la instalación, especifique la ubicación. Por ejemplo, si instaló en la unidad E, utilice E:\.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo web.config. Haga clic en Abrir.
  4. Modifique la siguiente clave en el cuadro de diálogo < configuración > < appSettings > sección de falso a verdadero:
    < tecla añadir = "  enableOfflice365StoyeDirectoryAuthentication "  valor = "  verdadero "  / >
  5. Guarde y cierre el archivo web.config.
  6. Reinicie el servidor Metasys.

    Para habilitar la autenticación UPN alternativa o exacta de la versión 11.1 de SCT, consulte Habilitación de la autenticación UPN exacta o alternativa de SCT.

    Para obtener más información sobre la creación de usuarios en el sistema Metasys, consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528 ).