Habilitación de la autenticación UPN exacta o alternativa de SCT - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Siga los pasos que se indican a continuación para habilitar la autenticación UPN exacta o alternativa de SCT. Este procedimiento también permite la autenticación UPN exacta o alternativa de todo el software de Metasys instalado en el equipo con SCT.

Procedimiento

  1. En el equipo con SCT, abra el Bloc de notas haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Ejecutar como administrador. Haga clic en Si aparece el indicador de Control de cuentas de usuario.
  2. En el Bloc de notas, haga clic en Archivo > Abrir y vaya a:

    C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\Tool

    Nota: De manera predeterminada, el software y las bases de datos de Metasys se instalan en la unidad C: Si ha personalizado la ubicación de la instalación, especifique la ubicación. Por ejemplo, si instaló en la unidad E, utilice E:\.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo web.config. Haga clic en Abrir.
  4. Modifique la siguiente clave en el cuadro de diálogo < configuración > < appSettings > sección de falso a verdadero:
    < tecla añadir = "  enableOfflice365StoyeDirectoryAuthentication "  valor = "  verdadero "  / >
  5. Guarde y cierre el archivo web.config.
  6. Reinicie el equipo con SCT.

    Para obtener más información sobre la creación de usuarios en el sistema Metasys, consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .