Consideraciones sobre el servidor Metasys y SCT - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El equipo con Metasys Server o SCT que gestiona la autenticación y autorización de los usuarios debe seguir estos requisitos para utilizar la función de servicios de Active Directory tal como se implementa en el sistema Metasys:

  • El equipo con Metasys Server y SCT debe estar unido a un dominio del servicio Active Directory. Esto es necesario para el acceso SSO sin necesidad de registrarse en el sistema Metasys usando la autenticación integrada de Windows. Si el servidor Metasys y SCT no están unidos a un dominio del servicio Active Directory, el usuario del servicio Active Directory no puede utilizar el acceso sin necesidad de registrarse a la interfaz de usuario del Portal SMP de Metasys, pero el usuario del servicio Active Directory aún puede especificar el nombre de usuario, la contraseña y el dominio del servicio Active Directory en la pantalla de inicio de sesión.

  • El equipo con Metasys Server y SCT debe configurarse para utilizar la autenticación integrada de Windows a través de IIS. La autenticación integrada de Windows está configurada por el programa de instalación de Metasys y es necesario para el acceso SSO sin necesidad de registrarse en el sistema Metasys.

  • El equipo con Metasys Server y SCT debe configurarse para permitir el acceso de la Red al dispositivo y el acceso de lectura/escritura al servicio web de inicio de sesión único de Metasys a los usuarios del servicio Active Directory.

  • El disco duro del equipo con Metasys Server o SCT debe estar formateado para el sistema de archivos NTFS, no el sistema de archivos FAT. Los discos duros que almacenan las exportaciones de archivos SCT que están programados mediante SCTPro también deben formatear con NTFS.

  • El equipo con Metasys Server y SCT no debe ejecutar otras aplicaciones de terceros que compitan con el sistema Metasys para los recursos informáticos.
  • No instale Metasys en un controlador de dominio. Un controlador de dominio proporciona al servicio Active directory los usuarios y los equipos; almacena los datos del directorio y gestiona las interacciones de usuarios y dominios, incluyendo el proceso de inicio de sesión, la autenticación y las búsquedas del directorio.