Tabla 1 es un resumen de las Interfaces de usuario de la aplicación del sistema Metasys que admiten inicios de sesión en Active Directory y la capacidad SSO. Si la aplicación admite el inicio de sesión en Active Directory, entonces el sistema Metasys puede configurarse para utilizar su infraestructura existente de TI del servicio Active Directory para fines de autenticación. Si la aplicación admite SSO, puede iniciar sesión en varias aplicaciones seguras sin volver a introducir el mismo nombre de usuario y contraseña.
Aplicación |
Se admiten inicios de sesión en Active Directory |
Se admiten inicios de sesión en formato UPN exacto o alternativo |
Se admite SSO |
---|---|---|---|
IU del Portal SMP de ADS/ADX/OAS |
Sí |
Sí |
Sí |
Herramienta de configuración del sistema |
Sí |
Sí |
Sí |
IU de Metasys y Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) |
Sí |
Sí |
No |
Sistema de informes avanzados de Metasys |
No |
No |
No |
Motor de red |
No |
No |
No |
Metasys para entornos validados |
Sí |
Sí |
No |
Para obtener más información sobre la interacción con Active Directory y SSO con la seguridad del sistema Metasys, consulte security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528 ).