Habilitar inicio de sesión único con la función Mantener sesión iniciada para las cuentas ADFS - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La función Mantener sesión iniciada de Microsoft está desactivada de forma predeterminada con ADFS. Para habilitar la opción Mantener sesión iniciada, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. En el servidor ADFS, ejecute el comando PowerShell Set- AdfsProperties -EnableKmsi $true.
    Figura 1. PowerShell

  2. Vaya al navegador de la IU de Metasys y haga clic en Sesión CON MI Cuenta DE Organización (ADFS ). Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en el botón Mantener sesión iniciada . Esto crea una cookie con una vida útil de 24 horas para que cada vez que vuelva a la aplicación de la IU de Metasys, esta se cierra automáticamente en. Haga clic en Iniciar sesión.
  3. Cierre el navegador y vuelva a abrirlo.
  4. Abra la IU de Metasys para iniciar sesión automáticamente.