Para configurar un grupo de aplicaciones que tome peticiones de la IU de Metasys, complete los siguientes pasos:
Procedimiento
- En el servidor que aloja ADFS, vaya a Panel de Control > Todos los elementos del Panel de Control > Herramientas administrativas y seleccione Administración de AD FS.
-
En la administración de AD FS, haga clic con el botón derecho Grupos de aplicaciones y seleccione Añadir grupo de aplicaciones.
Figura 1. Administración de ADFS
-
En el cuadro Nombre, seleccione un nombre para su nuevo grupo: por ejemplo, Johnson Controls Metasys. En el cuadro de plantilla, en las aplicaciones del servidor-cliente, seleccione Aplicación nativa que accede a la API web y haga clic en Siguiente.
Figura 2. Añadir grupo de aplicaciones
-
Esto genera un número de identificador de cliente. Copie y pegue el número de identificador del cliente en el Bloc de notas cuando necesite este número cuando configure ADFS con Metasys en una etapa posterior.
Figura 3. Identificador del cliente
-
En el cuadro desplegable Redirigir URI, introduzca la URL final en la IU de la ventana de la IU de Metasys y seleccione Añadir. Debe rellenar este parámetro para el color blanco que ocurre en el lado ADFS. Cuando ADFS recibe una solicitud, ADFS asegura que la solicitud procede de las URL que están registradas solo para la IU de Metasys. Haga clic en Siguiente.
Figura 4. Redirigir URI
Nota: Puede añadir varias URL si necesita.Nota: Necesita añadir la barra posterior/al final de la URLhttps://metasys11server/UI/para trabajar. Por ejemplo,https://metasys11server/UIno funciona. -
En la ventana Configurar API Web, vuelva a introducir el número de identificador de cliente que creó anteriormente.
Figura 5. Ventana Configurar API Web
-
En la ventana Choose access control policy, en Elegir una política de control de acceso, seleccione Permitir a todos y haga clic en Siguiente.
Figura 6. Elegir política de control de acceso
-
En Configurar permisos de aplicación, haga clic en Siguiente para ir al resumen y hacer clic en Siguiente para completar. Haga clic en Close (Cerrar).
Figura 7. Configurar permisos de aplicación