Para configurar ADFS con la IU de Metasys, complete los siguientes pasos:
Procedimiento
- Inicie sesión en la IU de Metasys como administrador.
- Haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de la página de la IU de Metasys y seleccione Tareas administrativas > Administración de usuarios.
-
Haga clic en el botón Configuración y seleccione el conmutador que habilita los servicios de federación de Active Directory (ADFS). Seleccione la opción Ajustes flecha desplegable. Introduzca el número de identificador del cliente en la casilla de identificación del cliente ADFS. Introduzca el nombre del servidor. Introduzca la URL al servidor en la casilla Punto final ADFS y haga clic en Guardar.
Figura 1. Configuración de los servicios de federación de Active Directory en la Administración de usuarios
- Seleccione la pestaña Usuarios y haga clic en el botón + Usuario . Aparece la ventana Crear nuevo usuario.
-
En el cuadro desplegable Tipo, seleccione Active Directory.
Figura 2. Crear nuevo usuario
- Introduzca su nombre de usuario en el cuadro de nombre de usuario e introduzca el dominio de Active Directory. Haga clic en Crear Y Editar. Su nuevo nombre de usuario aparece en la pestaña Usuarios.
- Haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de la página de la IU de Metasys y seleccione Cerrar sesión.
-
En la página de la IU de Metasys, seleccione Sesión CON MI Cuenta DE Organización (ADFS ).
Figura 3. Pantalla de inicio de sesión en la IU de Metasys
Nota: Para que el siguiente paso funcione, se debe acceder a la IU de Metasys utilizando una URL en la barra de direcciones del navegador que se añadió en el campo Redirigir URI. Por ejemplo,https://localhost/ui/no funciona a menos que también se haya añadido. - Esto aporta la página de inicio de sesión de ADFS de su organización. Inicie sesión con sus credenciales de organización. Esto le Redirige a la IU de Metasys y cierra sesión automáticamente después de que Active Directory autentique sus credenciales.
- Si aparece la ventana de términos y condiciones de Metasys, seleccione Aceptar & Continue.