La integración de los servicios de federación de Active Directory con autenticación de dos factores es una función con licencia para añadir compatibilidad con ADFS al servidor Metasys. ADFS es una solución de inicio de sesión único desarrollada por Microsoft®. Utilice ADFS para proporcionar autenticación de dos factores en el acceso a Metasys. ADFS ayuda a evitar el acceso no autorizado a Metasys, lo que, de no evitarse, podría provocar pérdidas de datos, financieras y de reputación, interrupciones del sistema y otras consecuencias negativas.
Mantener sesión iniciada (KMSI) proporciona a los usuarios una garantía de inicio de sesión que persiste más allá de la sesión actual. KMSI proporciona a un usuario una cookie de 24 horas que permite que los inicios de sesión persistan a través de sesiones del navegador hasta un día.
|
Aplicación |
Se admite inicio de sesión en ADFS |
KMSI en el servidor ADFS |
Autenticación de dos factores en el servidor ADFS |
|---|---|---|---|
|
IU del portal SMP en ADS/ADX |
No |
No |
No |
|
Herramienta de configuración del sistema |
No |
No |
No |
|
IU de Metasys para servidores Metasys no MVE (ADS/ADX, OAS) |
Sí |
Sí |
Sí |
|
Herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT) |
No |
No |
No |
|
Sistema de informes avanzados de Metasys |
ND |
ND |
ND |
|
Motor de red |
No |
No |
No |
|
IU de SMP de Metasys para entornos validados y IU de Metasys |
No |
No |
No |