Administración de usuarios en la IU de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La función Administración de usuarios en la IU de Metasys en línea facilita la creación y administración de usuarios y sus roles, permisos basados en categorías y privilegios directamente en la IU de Metasys en línea, sin necesidad de instalar software en las máquinas cliente. Los administradores pueden crear y gestionar detalles de los usuarios locales de Active Directory y Metasys. Esta función también está disponible en el Portal SMP de Metasys.

Solo los administradores pueden acceder a la función Administración de usuarios. Todos los usuarios pueden ver y editar cierta información relacionada con sus detalles de usuario específicos en Mi perfil. La función Mi perfil muestra los detalles del usuario, los privilegios del sistema y el acceso a la categoría. Los detalles que se muestran en Mi perfil se basan en la configuración de su cuenta de usuario de Metasys. Cuando edite la información de su perfil en Mi perfil, los detalles de su perfil se actualizarán automáticamente en la Administración de usuarios.

Los administradores pueden completar las siguientes tareas con la función Administración de usuarios:

  • Agregar, editar y borrar administradores de Metasys.

  • Agregar, editar y borrar usuarios de Metasys de Active Directory.

  • Crear, editar, eliminar y asignar roles a los usuarios de Metasys.

  • Asigne permisos de categoría de autorización y privilegios del sistema a los usuarios y roles.

  • Navegue a Autorización de espacio para autorizar espacios para los usuarios.

  • Aplique las configuraciones del sistema y las políticas de cuenta a cualquier usuario.

  • Filtrar usuarios en función del rol, tipo, último inicio de sesión y estado.

  • Filtrar roles basados en privilegios del sistema, categorías de acceso y permisos.

Para los usuarios de Metasys de Active Directory, el control sobre la gestión de contraseñas y la configuración de la cuenta permanece en el respectivo portal principal. Además, un usuario tendrá acceso al Árbol de la Red del edificio en la IU de Metasys solo si el usuario tiene seleccionada la propiedad El usuario puede ver el Árbol de navegación de elementos (Árbol predeterminado) en la pestaña Detalles del usuario de la función Administración de usuarios en la IU de Metasys, o en sus propiedades de usuario en SMP. Para obtener más información, consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528 ).