Un paquete UPD de Syslog contiene tres campos: PRI, Cabecera y Mensaje.
Campo PRI
El campo PRI representa los dos valores de Syslog denominados Facility and Severity. El sistema Metasys asigna sus mensajes a valores numéricos de Syslog Facility y Severity, como se describe en esta sección.
Todas las entradas de auditoría de Metasys se envían a Syslog, Facility a 13 (auditoría de registro) y Severity 6 (información).
Todos los eventos de Metasys se envían con Severity 4 (Advertencia).
Los eventos de Metasys enviados a Syslog reflejan la prioridad del evento en la parte Establecimiento del campo PRI del paquete Syslog para alinearse con la Prioridad de notificación de eventos como se describe en el Apéndice M, Tabla M-1 de la norma ANSI/ASHRAE 135-2012 (BACnet®) y asigne como sigue:
Prioridad de eventos de Metasys (enviado a Syslog con): | Facility establecido en: |
---|---|
00 - 31 | 16 (Uso Local 0) |
32 - 63 | 17 (uso Local 1) |
64 - 95 | 18 (uso Local 2) |
96 - 127 | 19 (uso Local 3) |
128 - 191 | 20 (uso Local 4) |
192 - 255 | 21 (uso Local 5) |
Estos rangos BACnet no se alinean con las Tablas de prioridad del evento 80–83 en Metasys SMP Help (LIT-1201793 ). Los grupos de mensajes de Metasys se ajustan a un estándar anterior de BACnet.
Los confirmaciones de eventos se envían a Syslog con Facility 1 (mensajes de nivel de usuario) y Severity 5 (Aviso).
Campo Cabecera
El campo del encabezado establece el nombre de host en el atributo COMPUTER_NAME configurado del objeto del dispositivo NAE551S-2.
Campo de mensajes
Todos los mensajes Syslog iniciados por el sistema Metasys establecen la etiqueta (primera parte) de la porción del mensaje Metasys. El contenido de la auditoría y el evento sigue la etiqueta, y cada uno se describe en la sección anterior.
Consulte la documentación del servidor Syslog para obtener más información sobre cómo muestra información compatible con RFC3164.