Versiones y actualizaciones de núcleo .NET compatibles - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

A partir de la versión 10.1, las instalaciones de Metasys incluyen componentes de .NET Core. La siguiente tabla enumera las versiones de software del sistema Metasys y la versión asociada .Net junto con las opciones de actualización disponibles para cada uno.

Tabla 1. Versiones y actualizaciones de núcleo .NET compatibles
Versión de Metasys Versión .NET Opciones de actualización
Metasys 10.0/10.1 .NET Core 2.1.5 N/D
Metasys 11.0.0/11.0.1/11.0.2 .NET Core 2.17 Se pueden actualizar a la última versión secundaria de .NET Core 2.1. x.
Metasys 11.0.3/12.0,0/12.0.1 .NET Core 3.1.17 Se pueden actualizar a la última versión secundaria de .NET Core 3.1. x.
Metasys 11.0.4/12.0.2/13.0 .NET 6.0,5 Se pueden actualizar a la última versión secundaria de .NET 6.0. x.