Versiones compatibles del sistema operativo, el software SQL Server y IIS - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Consulte la documentación de los productos Metasys que está instalando para obtener una lista de las versiones de software del sistema operativo y de SQL Server compatibles. Para obtener una visión general del software compatible con el sistema Metasys, consulte la Instrucciones de instalación y actualización del servidor de Metasys (LIT-12012162) , SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) , o Open Application Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12013222 ) .

A medida que el nuevo software y los paquetes de servicio están disponibles, Johnson Controls los prueba para su uso con el software Metasys. Tenga en cuenta que la instalación de otro software o la actualización del sistema operativo con un nuevo paquete de servicios en un equipo que ejecute el software Metasys puede afectar negativamente al sistema.

La siguiente tabla enumera las versiones de IIS que pueden utilizarse con productos Metasys.

Tabla 1. Versiones de IIS compatibles

Sistema operativo

Versión de IIS compatible

  • Windows® 11 Pro y Windows® 11 Versiones de Enterprise 22H2, 21H2 (64 bits )
  • Windows® 10 ediciones Pro y Windows 10 Enterprise versiones 21H2, 22H2 (64 bits).
  • Windows® Servidor® 2022 (64 bits )
  • Windows® Servidor® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits )

IIS 10.0