UI del portal de gestión in situ - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La IU del Portal de administración de centros consta de una aplicación Java, que se ejecuta con un JRE privado. Consulte Software Java y JRE privados una definición de JRE privados. El modelo de seguridad Java permite únicamente aplicaciones de confianza para realizar ciertas actividades, como impresión, conexión a la Red, recuperar información del sistema y acceder al sistema de archivos local de su equipo. Las aplicaciones de confianza deben estar firmadas digitalmente y deben recibir permisos para el usuario final.

La IU del Portal SMP de Metasys está firmada digitalmente con un certificado proporcionado por el VeriSign® Autoridad de certificación (CA). El certificado verifica que la aplicación del sistema Metasys no se haya manipulado y sea distribuida por Johnson Controls. Aparece un mensaje indicando que el certificado de seguridad fue emitido por una empresa de confianza y indica si su certificado ha caducado.