UI del Sistema Avanzado de Informes de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El Sistema Avanzado de Informes de Metasys ofrece una interfaz de usuario independiente basada en HTML en la que se pueden ejecutar informes sobre la configuración y el rendimiento del sistema. Este sistema le permite utilizar una interfaz de usuario de acceso restringido y evitar descargas de software de Java para usuarios con necesidades limitadas de informes y configuraciones.

El Sistema Avanzado de Informes de Metasys solo se puede utilizar en ADX que ejecuten una versión compatible del software SQL Server con SQL Server Reporting Services. Usuarios locales del sistema Metasys con Acceso estándar Los privilegios de tipo de acceso están autorizados con la opción Advanced Reporting en el sistema Security Administrator System.

Para obtener más información, consulte Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312) .