Software Java y JRE privados - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El Portal de administración de centros (SMP) y la SCT son aplicaciones Java que requieren un complemento JRE en el equipo cliente local. A menudo se descubrían vulnerabilidades de seguridad en la versión pública del JRE, lo que obligaba al desarrollador a publicar versiones actualizadas y a Johnson Controls para emitir parches al software SMP y SCT. Para aliviar este problema, el sistema Metasys ya no depende de un complemento JRE público de la versión 6.0 o posterior. En su lugar, utiliza un JRE privado interno que se incluye con la aplicación Metasys y se instala localmente en el equipo solo para esa aplicación. El JRE privado no está expuesto a posibles riesgos de seguridad y es compatible con las políticas del departamento de TI.

Para admitir el uso del JRE privado, se ha desarrollado una aplicación llamada launcher para permitirle gestionar una lista de todos los motores de Red, servidores Metasys, SCT, LCS85, IU de Metasys, Herramienta de configuración del sistema de Johnson Controls (JCT) y Metasys Advanced Reporting, o cualquier enlace genérico web. Launcher es una sencilla herramienta de software que abre la interfaz de usuario para cualquier versión de Metasys, pero solo gestiona los archivos locales de Java para los sistemas de la versión 6.0 o posteriores.

Si necesita configurar la configuración del proxy, debe hacerlo en la herramienta launcher, no en la central de control de Java. Para obtener más información, consulte launcher Ayuda (LIT-12011742 ).

Los archivos JRE públicos siguen siendo necesarios para las versiones anteriores del sistema Metasys. Los JRE públicos se instalan en una ubicación pública (como C:\Program Files\Java\) y el sistema operativo lo conoce para permitir ciertas aplicaciones, como los navegadores de Internet, para acceder a JRE.