Recomendaciones de navegador Web - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Se requiere un navegador web compatible para descargar launcher.

Launcher es una aplicación de software que se instala en cada equipo cliente que inicia sesión en el servidor Metasys, SCT o el motor de supervisión. Launcher le permite acceder a cualquier servidor o motor de supervisión de Metasys en la Red del edificio, independientemente de su versión de software. Se utiliza el launcher para llegar a la pantalla de inicio de sesión del servidor Metasys, SCT o motor de Red. Para obtener más información, consulte launcher Help (LIT-12011742 ).

Importante: Recomendamos encarecidamente que no navegue a la interfaz de usuario del Portal SMP de Metasys, la IU de Metasys, la herramienta de configuración del sistema de Johnson Controls o cualquier sitio web desde un equipo que ejecute un sistema operativo de clase servidor. Por defecto, la configuración de seguridad mejorada de Windows Internet Explorer está habilitada en los sistemas operativos de clase servidor, y puede bloquear la página de descarga del launcher desde la que instala la aplicación launcher para acceder al sistema Metasys. Además, el acceso a sitios web en el servidor Metasys podría exponer potencialmente su servidor a software malicioso, incluyendo ransomware. Como alternativa, abra la interfaz de usuario de un equipo que esté ejecutando un sistema operativo de escritorio.