Opciones de descarga y configuración del proxy del launcher - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Puede utilizar un navegador de Internet para descargar el software launcher que requiere la IU de SMP. Para ello, introduzca su URL en el campo de dirección utilizando este formato:

http:// < nombre de host o dirección IP >/metasys

Aparece una de las siguientes pantallas de descarga del launcher (Figura 1).

Figura 1. Descarga del launcher de Windows

En la versión 11.0 o posterior, un enlace al sitio web del launcher aparece en una página web en blanco con un enlace. Haga clic en este enlace y seleccione la versión actual de su sistema operativo para descargar el archivo de instalación del launcher en una ubicación de su equipo. Cuando termine, ejecute la instalación del launcher. Tenga en cuenta que el usuario puede necesitar derechos administrativos para instalar el launcher en un equipo cliente. Para obtener más información, consulte launcher Installation Instructions (LIT-12011783 ).

A partir de la versión 10.1, la pantalla de descarga del launcher ofrece una opción (Instalador completo del launcher).

En la versión 9.0.7, la pantalla de descarga del launcher ofrece dos opciones (instalador completo del launcher y conexión de sitio único).

Cuando haga clic en Instalador completo del launcher para un motor de Red de la versión 9.0.7 o posterior, el navegador le lleva al sitio web público de descarga del launcher. Consulte ese sitio web para obtener instrucciones sobre cómo descargar el archivo de instalación del launcher en una ubicación de su equipo. Cuando termine, ejecute la instalación del launcher. Para obtener más información, consulte launcher Installation Guide (LIT-12011783 ).

Cuando haga clic en Instalador completo del launcher para un servidor Metasys de la versión 10.0 o posterior, puede aparecer una pantalla de advertencia de seguridad (Figura 2). Esta pantalla le da la opción de Ejecutar o Guardar el archivo de instalación del launcher.

Figura 2. Pantalla File Download-Security Warning

Haga clic en Ejecutar en la pantalla File Download-Security Warning. Puede aparecer la pantalla Advertencia de seguridad de Internet Explorer (Figura 3).

Figura 3. Pantalla Advertencia de seguridad de Internet Explorer

Para esta pantalla, haga clic en Ejecutar para permitir la instalación local del software launcher. Para obtener más información, consulte launcher Installation Guide (LIT-12011783 ).

Sitio del launcher de Metasys

El Sitio del launcher de Metasys le proporciona una forma práctica de acceder a cualquier versión del Portal de administración de centros (SMP), la interfaz de usuario de la herramienta de configuración del sistema (SCT) y los archivos de recursos del launcher.

Configuración del Proxy del launcher

La versión completa de la herramienta launcher le permite actualizar ciertas opciones, incluyendo la configuración del proxy (Figura 4).

Figura 4. Pantalla Opciones de aplicación

Si la Red del edificio utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet, haga clic en Manual en proxy Selection e introduzca la dirección IP o el nombre del host y el número de puerto del servidor proxy.