Opción de suspensión de energía en equipos con sistema operativo Windows - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Si utiliza un equipo con el sistema operativo Windows para navegar al sistema Metasys, tenga en cuenta que la información de la sesión de la interfaz de usuario del Portal SMP se pierde si se inicia sesión cuando el sistema operativo pasa a suspensión. La sesión termina en el momento en que el sistema operativo entra en suspensión, independientemente de la configuración inactiva de la propiedad Sesión que se aplica a su cuenta de usuario de Metasys; por ejemplo, si se configura Never Terminate para su cuenta, la sesión del Portal SMP sigue finalizando. La opción de suspensión está activada durante 2 horas de manera predeterminada, por lo que es posible que desee aumentar este ajuste o deshabilitarlo.