Desactivación del Control de cuentas de usuario - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Este procedimiento es necesario si desea utilizar el software CCT en modo de paso desde SCT en un equipo con Windows 10/11. Si no realiza estos pasos, el modo Passthru no funciona. Además, siga este procedimiento si necesita descargar archivos de recursos para una integración de VND en un motor de supervisión.

Procedimiento

  1. En el Panel de Control, haga clic en Sistema y seguridad > Centro de acciones. Aparece la ventana Centro de acciones.
  2. Haga clic en Cambio de control de cuenta de usuario . Aparece la ventana Control de cuentas de usuario (Figura 1).
    Figura 1. Desactivación del Control de cuentas de usuario

  3. Mueva la barra deslizante a la posición inferior llamada No notifica nunca.
  4. Haga clic en ACEPTAR.
  5. Reinicie el equipo para que el cambio sea efectivo.