Bloqueadores de elementos emergentes - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

No es necesario desactivar los bloqueadores de elementos emergentes de terceros en el equipo que utilice para navegar a la interfaz de usuario del Portal SMP de Metasys para garantizar la funcionalidad de la IU del Portal SMP de Metasys. En versiones anteriores, debe deshabilitar los bloqueadores de elementos emergentes o la pantalla de inicio de sesión no se puede iniciar. Para deshabilitar los bloqueadores de elementos emergentes, desactive el bloqueador de elementos emergentes de terceros para todos los sitios o para la dirección del Director de Sitio del sistema Metasys. Si no puede desactivar o configurar el bloqueador de elementos emergentes de terceros, desinstálelo del equipo.