Recuperación - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Recomendamos que configure MSMQ para reiniciar después del primer, segundo y siguientes errores.

Para configurar la acción de recuperación:

Procedimiento

  1. En el Panel de Control, seleccione Herramientas administrativas.
  2. Doble clic Servicios.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón Cola de mensajes y seleccione Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la cola de mensajes.
  4. En la pestaña de recuperación (en los cuadros de lista desplegable Primer fallo, segundo fallo y fallos subsiguientes), seleccione Reinicie el servicio.
  5. Haga clic en ACEPTAR.
    Nota: A partir de la versión 10.0, RabbitMQ sustituye a MSMQ. RabbitMQ es un bus de servicio que envía mensajes de notificación a otros servicios y para mensajes de comunicación entre procesos en el servidor.