Solución de problemas de la cola de mensajes - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

En circunstancias normales de funcionamiento, las colas de mensajes de Metasys están vacías o cerca de cero. Si hay un problema con el reenvío de tendencias, los mensajes permanecen en la cola de trabajos pendientes y el tamaño de la cola aumenta. Si esto ocurre, y las colas se llenan, puede producirse una pérdida permanente de datos.

Nota: Este procedimiento requiere que tenga acceso de administrador de Windows en el equipo del servidor Metasys. Realice este procedimiento en todos los servidores Metasys de su sitio. Si tiene un ADX dividido, realice este procedimiento en el servidor Web/aplicaciones pero no en el servidor de la base de datos.

Para determinar el tamaño de su cola RabbitMQ:

  1. Inicie una línea de comandos como administrador.
  2. Ejecute el siguiente comando para cambiar a la carpeta RabbitMQ correcta para su versión particular de Metasys:
    • Para la versión 10.1: cd " C: \Program Files\rabbitmq server\rabbitmq_server-3.7.3\sbin "

    • Para la versión 11.0: cd " C: \Program Files (x86)\Johnson Controls\rabbitmq server\rabbitmq_server-3.7.3\sbin "

    • Para la versión 12.0: cd " C: \Program Files (x86)\Johnson Controls\rabbitmq server 3.8.16\rabbitmq_server-3.8.16\sbin "

  3. Ejecutar el comando rabbitmqctl list_queues. Se muestra una lista de colas y mensajes no procesados. Si el número de mensajes para las colas de Metasys contiene un número mayor que cero o ha crecido con el tiempo, es posible que tenga un problema con el procesamiento de datos que requiere una investigación más profunda.