Recuperación - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Le recomendamos que configure RabbitMQ para que se reinicie después del primer, segundo y siguientes errores.

Para configurar la acción de recuperación:

Procedimiento

  1. En el Panel de Control, seleccione Herramientas administrativas.
  2. Doble clic Servicios.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón RabbitMQ y seleccione Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de RabbitMQ.
  4. Haga clic en la pestaña de recuperación y en los cuadros desplegable Primer fallo, segundo fallo y fallos subsiguientes, seleccione Reinicie el servicio.
  5. Haga clic en ACEPTAR.
    Nota: A partir de la versión 10.0, RabbitMQ sustituye a MSMQ. Consulte la siguiente tabla para cada versión y su tecnología de gestión de colas.
    Tabla 1. Versión de Metasys y tecnología de la cola

    Versión de Metasys

    MSMQ

    RabbitMQ

    Versión 9.0 y anterior

    X

    -

    Versión 10.0 y versión 10.1

    X

    X

    Versión 11.0 y posteriores

    -

    X

1 Tanto MSMQ como RabbitMQ se utilizan en la versión 10.0 y la versión 10.1. 1
2 MSMQ no se utiliza para la cola de datos en la versión 11.0 y posteriores. MSMQ sigue habilitado en la versión 11.0 solo para fines de compatibilidad antigua y compatibilidad con versiones anteriores.2