Introducción - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Tal como se implementó en el sistema Metasys, RabbitMQ admite tendencias y las características del Árbol de navegación de la interfaz de usuario del Portal SMP. La cola del Director de Sitio recibe datos de tendencias y cambios del Árbol de navegación de otros dispositivos del sistema. Cuando el Director de Sitio está ocupado, los mensajes permanecen en la cola hasta que el Director de Sitio esté disponible para procesarlos. El uso de RabbitMQ permite al sistema evitar los cuellos de botella al separar las acciones de recepción y procesamiento de datos. Todas las funciones de la cola de mensajes se realizan dentro del propio servidor; ningún mensaje de RabbitMQ se transmite a través de la Red entre el servidor y otros dispositivos.

Metasys instala RabbitMQ en todos los equipos en los que está instalado el software ADS, ADX u OAS. Una vez instalado, no detenga, desactive o desinstale RabbitMQ. Si RabbitMQ se detiene, deshabilita o desinstala, el Director de Sitio no recibe ni procesa los mensajes. Los datos de tendencias perdidos pueden ser irrecuperables. La cola se llena a un ritmo determinado por la configuración del sitio y el uso del sistema:por ejemplo, frecuencia de tendencia o número de adiciones, cambios o eliminaciones realizadas en el Árbol de navegación.

Nota: Cada Director de Sitio contiene toda la información de navegación de un sitio completo en una caché. Esta caché permite que la interfaz de usuario del Portal SMP se muestre rápidamente sin repetir las solicitudes a los dispositivos del sistema. Las actualizaciones recibidas a través de la cola de RabbitMQ mantienen la información actual.
Se genera una alarma en el sistema Metasys cuando cualquier tendencia o muestra de alarma permanece en el RabbitMQ durante más de 10 minutos. Esta alarma suele indicar un problema con Microsoft SQL Servidor® o un destino de reenvío remoto está fuera de línea. Consulte la figura siguiente en un ejemplo de la alarma de Metasys.
Figura 1. Alarma RabbitMQ

Se genera una alarma en el sistema Metasys cuando las muestras de tendencia permanecen en la cola tras fallar dos inserciones masivas. Si se produce este escenario, las muestras de tendencia pasan a un modo de inserción individual. Se genera una alarma para cada muestra de tendencia que vuelve a un modo de inserción individual. Los archivos de JavaScript object Notation (JSON) se crean para cada objeto de tendencia que tiene una muestra que no puede procesarse. Los archivos JSON se encuentran en C:\ProgramData\Johnson Controls\Metasys Services\TimeSeriesService\DataIngestion.