Uso de software como VMware® y Microsoft Hyper-V®, puede implementar el sistema Metasys en un entorno virtual. En caso de hacerlo, tenga en cuenta los siguientes factores importantes.
|
Tema |
Consideración o requisito |
|---|---|
|
Plataformas de entornos virtuales compatibles |
El sistema Metasys admite las siguientes versiones mínimas de plataforma de entorno virtual:
Asigne al menos 16 Gb de memoria al entorno virtual. |
|
Instalación de entornos virtuales y gestión de hora |
Instale Hyper-V Integration Services/VMware Tools en la máquina virtual huésped utilizada para alojar el sistema Metasys. Asegúrese de que la VM no recibe su configuración horaria del servidor host:una opción configurable en el servidor host de la VM en las propiedades de la VM. |
|
Requisitos previos de Hardware y software |
Utilice las mismas especificaciones de hardware para la máquina virtual, como se indica en los requisitos de hardware del servidor Metasys. Consulte la Guía de configuración del sistema Metasys [LIT-12011832 ]). Las máquinas virtuales comparten discos duros, procesadores, tarjetas de Red y otros recursos. Tenga esto en cuenta cuando elija y configure el hardware del servidor para la máquina virtual de Metasys. Si otras máquinas virtuales consumen recursos, el servidor Metasys puede experimentar problemas de rendimiento. Establezca la prioridad de los recursos de hardware del servidor Metasys en el nivel más alto. |
|
Rendimiento del Software SQL Server |
El rendimiento de SQL Server se ve muy afectado por el rendimiento de lectura/escritura del disco duro. Además, las aplicaciones que compiten con el sistema Metasys para los recursos de SQL Server pueden afectar al rendimiento. |
|
Tarjeta de Red dedicada |
Utilice una tarjeta de Red dedicada que tenga una dirección IP estática asignada a un servidor Metasys (físico o virtual). La tarjeta de Red debe tener una conexión dedicada de 100 Mbit/s o superior directamente a la Red. El servidor Metasys puede experimentar una gran cantidad de tráfico de Red, dependiendo del tamaño del sitio. Compartir una tarjeta de Red con otros VMA puede hacer que el servidor pierda las comunicaciones con sus motores de Red. |
|
Espacio y configuración del disco duro |
Configure el disco duro virtual como una unidad de tamaño fijo, no expansible. Asegúrese de que el entorno virtual tenga suficiente espacio en el disco asignado. No intente ejecutar un sistema con el mínimo espacio requerido. Asegúrese de que el espacio del disco esté completamente asignado y no configure el entorno virtual para permitir la expansión de la unidad. Si tiene habilitado C2 Audit Tracing en SQL Server, tenga en cuenta que a lo largo del tiempo, los archivos de registro creados pueden llenar el disco duro. Para conocer los requisitos generales de hardware, consulte la sección Application and Data Server (ADS/ADX) Product Bulletin (LIT-1201525 ), Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309 ), y Boletín de producto del servidor de datos abiertos (LIT-12011943) . |
|
Conmutación por error y agrupación |
Pueden producirse problemas si configura el servidor host de la VM con conmutación por error o agrupación de clústeres. La conmutación por error se produce cuando falla un componente físico del servidor VM, lo que hace que la VM se mueva a otro servidor host físico de VM. Un cambio en el hardware, específicamente un cambio en la tarjeta de Red o en la dirección MAC, puede causar problemas de comunicación. Es posible que sea necesario reiniciar o reinstalar. |
|
Software antivirus |
Puede emplear software antivirus en un entorno virtual. Para ver una lista de programas compatibles, consulte Consideraciones sobre el software Antivirus (solo el servidor Metasys, NxE85, NIE89 y LCS85). Para comprender cómo configurar el software antivirus en un sistema Metasys, consulte Apéndice: Instalación del software antivirus. |
|
Otras aplicaciones |
Asegúrese de que ninguna otra aplicación afecte negativamente al equipo que está ejecutando el entorno virtual. El rendimiento del sistema Metasys se degrada muy rápidamente cuando otras aplicaciones compiten para los recursos del sistema operativo del host. |