Resolución del nombre de host del dispositivo Metasys (DNS o archivo de hosts) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Si están disponibles servidores DHCP en la Red y DHCP está habilitado en los dispositivos del sistema Metasys, un servidor DHCP puede asignar automáticamente las direcciones de los servidores DNS a algunos dispositivos. Como alternativa, las direcciones de servidor DNS pueden ser asignadas manualmente. Consulte Tabla 1 para los detalles de cada dispositivo.

Si la Red no admite DNS, entonces el archivo del host o las entradas del registro del Director de Sitio deben actualizarse con los pares de nombre de host/dirección IP para todos los motores/servidores del sitio Metasys, y cada dispositivo secundario (motor ajeno al Director del sitio) debe actualizarse con el par de nombre de host/dirección IP del Director de Sitio (y cualquier otro dispositivo basado en Ethernet con el que se comunica).

Las actualizaciones de archivos DNS o de host local son necesarias para la comunicación correcta entre un Director de Sitio y todos los dispositivos del sitio Metasys.

Recomendamos utilizar la búsqueda de DNS para asegurarse de que los antiguos registros de host se limpien correctamente. El intervalo de búsqueda recomendado es el mismo intervalo que el tiempo de concesión de DHCP.

Para obtener información sobre la configuración de DHCP y DNS en un motor, consulte la guía de puesta en marcha de su motor de Red:

  • SNE Commissioning Guide (LIT-12013295)
  • SNC Commissioning Guide (LIT-12013352)
  • NAE85 Commissioning Guide (LIT-12011044 )
  • Guía de puesta en servicio del NIEx9 (LIT-12011922)
  • LCS85 Commissioning Guide (LIT-12011568 )

Para obtener información sobre la configuración de DHCP y DNS para un servidor Metasys, consulte Microsoft® Documentación del sistema operativo Windows. Consulte también TEC Series Wireless Thermostat Controller System Technical Bulletin (LIT-12011414 ) y WRS Series Varios-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011095 ) para información de DHCP y DNS en esos dispositivos respectivos.